我使用的是LightCrafter EVM,当模式设定为hdmi中的external pattern sequence,然后led select 选择为rgb,Color深度选择为8位时,J7口为什么没有trigger信号呀,当我Color深度选择为4位的时候都有trigger信号,麻烦技术人员了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是LightCrafter EVM,当模式设定为hdmi中的external pattern sequence,然后led select 选择为rgb,Color深度选择为8位时,J7口为什么没有trigger信号呀,当我Color深度选择为4位的时候都有trigger信号,麻烦技术人员了。
为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上http://e2e.ti.com/support/dlp/f/94,将由资深的工程师为您提供帮助。我们的E2E英文社区有TI专家进行回复,并得到全球各地工程师的支持,分享他们的知识和经验。
您好!
如之前帖子中介绍LightCrafter EVM已经停产,很遗憾TI并不提供该EVM的技术支持。
我试着去回答您的问题,根据发帖记录,您应该是在使用TI提供的API-SampleCode-v2.0-Windows在配置EVM,但是可以看到在使用GUI的时候实际是没有办法选择RGB同时配合8位位宽的。我看了GUI的源码发现如下说明,This mode is not currently enabled in External Pattern Sequence from DM365。猜测目前EVM并不支持8bit RGB的pattern。您可以尝试测试其他模式是否工作正常。
再次说明,因为目前TI已经没有研发人员在支持该款EVM或者DMD因此没有办法给出准确回复,还请理解。推荐使用如下EVM代替。
http://www.ti.com.cn/tool/cn/DLPLCR4500EVM?keyMatch=DLP4500&tisearch=Search-CN-everything
Best regards