This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3439如何通过IIC设置Red/Green/Blue Duty Cycle

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439

你好,

请问下,DLPC3439如何通过IIC设置Red/Green/Blue Duty Cycle

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    没有办法通过I2C命令修改RGB LED的Duty cycle。请问为什么需要修改Duty cycle?

    Best regards

  • 你好,

    因为目前Duty cycle 和 光机规格书要求的不同,所以我们希望能修改Duty cycle。

    另外,我们在“DPP343x Software Programmer’s Guide”文档中找到如下命令,但是用该命令修改Red/Green/Blue Duty Cycle,测试没有作用。

            2.3.5.33 Write Manual Duty Cycle Select (24h)
    对于该命令我们有两点疑问:
            1. 该命令对于DLPC3439是否有效。
    因为在另一份文档 “DLPC3439 Software Programmer’s Guide” 中并没有关于这个命令的说明。
            2. 该命令是否需要和其他命令配合使用。
    因为在该命令说明中,看到如下描述,其中涉及到另外一个命令 “2.3.5.31 Write LOOK Select (22h)”。
                    “Manual selection of duty cycles can only be made from those associated with the selected Look (See Section 2.3.5.31)”

  • 您好!

    该命令不能实现设置任意duty cycle的功能。

    请问目前光机是采购的第三方的还是贵司自行研发的?如果采购的是第三方的光机厂商的,您可以联系光机厂商来调整duty cycle。

    Best regards

  • 你好,
    光机是第三方厂商的,我们联系光机厂商调整。
    谢谢!
  • 您好!
    好的,如果有任何DLP相关问题,欢迎随时沟通。我会暂时关闭该帖子。
    Best regards