This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

贵公司推出的几款DLP开发板,哪款可以用于生成投影面积小于50mm*50mm的结构光

   贵公司推出的几款DLP开发板,哪款可以用于生成投影面积小于50mm*50mm的结构光.

想利用贵公司的开发板,生成结构光,用于3D相关测量.

DLPDLCR4710EVM-G2 1080p DLP4710 999 美元 立即订购
DLPDLCR3310EVM 1080p DLP3310 849 美元 立即订购 
DLP3010EVM-LC 720p DLP3010 799 美元 立即订购
DLPDLCR3010EVM-G2 720p DLP3010 699 美元 立即订购
DLP2010EVM-LC WVGA DLP2010  549 美元 立即订购
DLPDLCR2010EVM WVGA DLP2010  499 美元 立即订购
DLPDLCR2000EVM

主要是想,先要投影面积到50mm*50mm内,这样保证精度.

不然要自己更改光路,感觉比较难

  • 您好!

    感谢关注TI的DLP产品。

    很遗憾,上述EVM无法满足全部画面投影到50mm*50mm的范围内的要求。您还可以尝试:

    1.联系光机厂定制光机来满足该要求

    2.只使用部分投影的区域

    Best regards

  • 您好,这边有针对结构光3D测量开发的小视场DLP光机。

    从您的需求来看,有比较适合的DLP光机,规格大概如下:

    投影面积60*34mm,分辨率1280*720,投影精度47μm。

    有需要的话,可以跟我联系,谢谢!