This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

智能投影系统在播放测试音频时高频段发生共振出现特定区域水波纹

Other Parts Discussed in Thread: DLP2010

图示在播放测试音频时高频段发生共振出现特定区域水波纹,请问是何种原因?是图像处理?还是DMD 成像导致?

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    图片没有办法正常显示。

    请问使用的是哪个DMD平台?提到的图像处理是指什么?

    如果说只有在播放音频高频段才出现异常,可能需要检查是否是信号传输的干扰。

    Best regards 

  • 你好,使用的是.20 DMD平台(图片上传了几次都无法正常显示,我再试下上传),现在初步验证为系统在播放此音频时最高频会出现水波纹,重组系统又会改善甚至消失,故理解为系统共振所致,但出现水波纹位置为图示中虚化处(圆圈外围白色晕开区),想请问为何此区域出现?是何原理,谢谢~

  • 您好!

    感谢提供的信息。

    .20 DMD是指DLP2010吗?

    另外该现象是出现在外部输入模式下吗?如果使用TPG是否会出现相同的问题?

    Best regards

  • DMD 型号
    Manufacturer: Texas Instruments
    Type: DLP® .2 WVGA
    Size: 0.2 inches <diagonal>
    Display pixels: 854 (H) x 480 (V) pixels.
    Pixel size: 5.4 um (H) x 5.4 um (V); Square
    Active area: 4.6116 mm (H) x 2.592 mm (V)
    Tilt-angle of mirror: 17 +/- 1.4 degree

    该现象是出现在测试音频拷入到系统内播放时出现,属外部输入,配合系统整机(光机+PCB+喇叭+风扇)才有这样的测试环境
  • 您好!

    请问如果在相同的测试环境下,将信号源切换到内部的TPG时会出现相同的现象吗?这有助于定位潜在的问题是在DLP系统前端还是在控制器后端。

    Best regards