各位技术专家:
DLP2010evm-lc internal pattern的显示有问题,它的灰度不是线性的。比如一个854x1的灰度从0到255的线形变化图案,结果采集出来时,中间有个突变。反复确认过照相机的触发同步,延时,曝光时间都没有问题,同步是trigger2的上升沿信号,也反复调整过延时,结果都是一样。另外GUI和firmware的版本都是最新的。请问该如何解决这个问题?
上传的图案:
照相机拍摄到的结果:
dlp2010evm-lc的设置:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位技术专家:
DLP2010evm-lc internal pattern的显示有问题,它的灰度不是线性的。比如一个854x1的灰度从0到255的线形变化图案,结果采集出来时,中间有个突变。反复确认过照相机的触发同步,延时,曝光时间都没有问题,同步是trigger2的上升沿信号,也反复调整过延时,结果都是一样。另外GUI和firmware的版本都是最新的。请问该如何解决这个问题?
上传的图案:
照相机拍摄到的结果:
dlp2010evm-lc的设置:
您好!
感谢使用TI的DLP产品。
首先请问您使用的是TI官方的EVM还是采购的第三方的?
另外请问如果使用Test pattern中的Color Ramp时灰度是否存在问题?
请问突变是在图片中间的位置吗?是否方便做如下测试:
在相同配置下测试灰度为0-127,128-255,以及64-191的图片,看灰阶是否有问题(可以尝试将相机的曝光时间调整到略大于投影的曝光时间)
Best regards