您好
想请问如何使用dlp3010 的 external patterns模式,我们自己做的板子,通过24bitRGB同步输入的方式尝试让光机投影,输入一幅1280×720的图片数据,但是投影不对,在dlp4500上验证过,是可能正常投影的。想请问可能的原因,以及dlp3010推荐的扫描参数是怎么样的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
使用的是dlpc3478+dlpa2005
正常可以点亮光机,配置如下
您好!
请问之前提到的“使用内部模式是可以正常投影sets中的图片的”是指TPG还是Splash?如果TPG和Splash都可以投影正常(预设的图片和实际投影的图片相同),但是使用外部视频模式有问题,那么怀疑外部输入有问题。
请问目前输入给DLPC3478的Parallel RGB信号是如何产生的,是否满足DLPC3478数据手册中时序和Video Timing Parameter(比如HFP)的要求?
实际输入的视频格式和DLPC3478的配置是否相同?
Best regards
您好!
RGB信号是由fpga产生的,经过调试,目前video模式下投影已经正常,但是目前还存在一个问题,使用external patterns模式时,投影仪并不按照我输入的数据显示,相同数据在video模式下显示正常
您好!
很高兴问题已经解决,方便分享是哪里的问题吗?
Best regards