如题。什么原因,该怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题。什么原因,该怎么解决?
我把例程中的ccxml中的gel文件链接置为空后,即不使用gel文件,例程调试功能就不正常了,电脑无法识别USB设备。
这说明在gel文件中的操作是必要的。
那么,我该怎么在C源码中实现gel文件的功能呢?
我发现,有的是操作寄存器,这个比较容易用C实现。但是有的函数就不知道怎么实现了,比如c5515_MapInit()中的GEL_MapAdd()。
能否帮忙验证一下,如何才能确保下载bin文件到开发板后,能正常实现CSL_USB_MSC_fullSpeedExample_Out例程的功能?
TI官方提供的EVM5515相关例程,很多都使用了GEL文件,这在调试阶段当然是没问题的,但是生成bin文件后,这部分功能并没有编译进去。
这就给用户造成很大困惑,为什么不在C中直接实现呢??
能否帮忙验证一下,怎么修改CSL_USB_MSC_fullSpeedExample_Out例程,才能确保下载bin文件到开发板后,能正常实现USB MSC功能?
我已经移植了OnTargetConnect()函数的功能,并在main函数的第一行调用。
void OnTargetConnect()
{
OnRestart();
// enable the MPORT and disable HWA
*(volatile ioport Uint16 *)0x0001 = 0x020E;
asm(" idle");
// GEL_Reset();
Peripheral_Reset();
ProgramPLL_100MHz();
SDRAM_INIT();
//GEL_TextOut("Target Connection Complete.\n");
}
用该方法,在CSL_USB_HidExample_Out例程中应用,生成bin文件下载到开发板,能正常实现鼠标功能。
但在CSL_USB_MSC_fullSpeedExample_Out中没有实现USB MSC功能。
在CSL_USB_MSC_fullSpeedExample_Out中的GEL文件,只有StartUp()函数即c5515_MapInit()没有移植,因为不知道怎么移植。
GEL文件中,StartUp()如下
StartUp()
{
c5515_MapInit();
}