This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C5535 usb、sd卡一块的问题

我需要做一个将pc里面的文件(mp3数据流)通过usb传输到dsp里面,然后用sd卡存储的项目。但是遇到了一些问题,我的ccs是CCS6.2,但是官网下载的例程给的是CCS3.3和CCS4.0的,而且似乎只能在5505和5515上运行。官方给的test程序可以运行但是没有USB 的部分,所以参考意义不大。请问有那种usb的例程吗?可以在c5535上运行的那种。

我之前没有做过嵌入式编程,也是偶然才开始做。只要能将数据流传到sd卡里面,后面就容易了。但是我现在实在没有办法做到这一点啊。

  • 请下载最新的csl库,里面有基于ccs v6的usb和mmc_sd两个例程。
    C55XCSL-LOWPOWER
    http://www.ti.com/tool/SPRC133
  • 十分感谢!这个测试已经下载了,我试一下。还有一个问题,不往板子里面烧录任何东西,有一个默认的程序。这个程序,我在pc上直接播放一首乐曲,可以通过耳机从C5535 里面听取音乐,同时有调节音量、在lcd上显示频率等功能。我觉得这应该是C5535的默认程序,请问一下这个程序有源码吗?真的十分感谢!
  • 下载test code,测试一下里面的boot_post_sdcard工程。
    support.spectrumdigital.com/.../
  • 测试了以后并不是默认的,那个好像是测试每一个模块是否正常工作的。

    另外可以请问一下C5535的usb tool是什么?usb的样例无法运行啊。

    这一块有两个不会的地方,一个是如何调整PLL,是在CCS上调整吗?如果是,怎么调整呢?如果不是,在哪里调整呢?
    另一个是,usb host 应用是什么啊? 是这个里面的哪一个吗?UartBoot打开了以后像是串口调试,上面那个文件夹里面倒是有一堆exe,但是打开后都是闪退。
    因此样例无法运行,希望大神指点迷津,实在感谢!
  • 我按照这个文件夹里面readme往下做,有一步实在做不到:
    3. Connect the USB cable between C55xx EVM and the PC, Window will prompt "a new drive has been found";
    Do not use wizard, just tell the installation program you have a specific location, then tell it where
    the "C55xx_USB_EP_64_device.inf" is. Wait until it finishes.
    "C55xx_USB_EP_64_device.inf"这个文件我有,但是我的window并不会告诉我什么一个新的设备安装了,而且我也没有办法去设置一个特殊地址,请问有什么好办法吗?