将CLB模块用于PWM信号保护

hello,。

最近在利用28377D的CLB模块实现PWM信号的保护功能,从而避免使用FPGA。 根据TI的 几个官方应用手册,编写了相应的代码和系统配置。

但是编译时,发现 CLB的demo和普通例程 似乎是俩个团队写的,他们的头文件名称、源文件名称、函数、宏定义 均不相同。 

尝试修改了名称,但是始终会遇到各种问题。

因此想问一下,TI官方有没有 一个完整的例子, 包含 所有模块的头文件、源文件、宏定义文件,以及CLB相关的文件等,

这样 用户只需要关注 内容的实现,而不用被环境配置所折磨。

另外,作为FPGA的替代品,CLB模块部分能否 给出更多详细的教学的案例,至少针对 PWM脉冲保护 这个案例。 仅仅包含原理的话,即使看懂了,实现起来还是有困难。  

官网的教学视频 能否上传到更多的视频平台,如B站。 因为官网的视频常常播放不了

1 个回复