从上述图片所示,上面都为定时器时钟,感觉有冲突,我们依据那个哈?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ECLKOUT为50MHz,clkout3没有接出,无法测量
我后面又做了两个定时器:Timer0定时周期为40s, Timer1定时周期为1ms(每1ms进入一次定时中断)。
当Timer1中断里面的计数器计数到10s时,停止计数。
这时,我用getcount函数,取Timer0的值,发现计数值为20s.与手机现象一致。
当定时器进入中断后,现象表明计数时间加倍?可以解释下吗。
Flash boot loader的运营机制,是每次从flash 中搬运一部分程序放入内部ram,运行完再搬入一部分。
还是一次性全部搬入?
如果是一部分搬入,对于在线升级下载程序,比如串口升级flash内部程序。
是否会存在覆盖之前原程序的问题。