用的是自己做的板子,操作系统是WIN7x64,CCS9.01,在线调试的时候,程序能下载进去,但一点击运行就报连接失败,然后退出调试,再次点击调试后就出现Error connecting to the target (Error -6305) PRSC module failed to write to a router register.错误。
给板子断电重启,会重复上述过程。
用万用表测量了板子的电源,都是正常的,DSP用的18.432M无源晶振,引脚上有波形,不过两引脚的波形一大一小,大的有100mVpp,小的只有10mVpp左右,不知道这是否正常。
还有就是板子上电后,DSP推动的3个LED会被点亮,按下复位时熄灭,释放后又被点亮。可是板上没有程序,DSP上电时,GPIO不应该都是三态的吗,为何LED会被点亮。
请问,我现在应该是关注DSP的供电、时钟还是说关注boot问题