我需要一个USB Bulk设备来将数据传输到主机,但是我的老板不想使用RTOS,而是选择了C6748_StarterWare_1_20_03_03。
但是我遇到了一些问题。 我只需要一个USB Bulk设备,只使用endpoint0和1,但是运行lcdkC6748示例时,我的逻辑分析仪显示了三个设备。
我需要的设备的地址是59。 但是这里还有其他设备(地址:56、57)。 我知道设备地址每次都会改变,但是每次都会出现三个地址。
我查看了相关代码的结构体和中断程序,但没有找到如何删除不相关设备的方法(地址:56、57)。
请帮助我。
我是用的评估板的USB部分与lcdkC6748应该兼容。
时钟:24Mhz
CCS:5.5.0.00077
电路图如下所示: