各位工程师好,有个问题整了好几天了还是没找到原因。自己做的DSP6713的板子,仿真器连接能连上,下载程序的时候提示“does not match the target endianness,not loaded.Check build options,or use the setup program”。按照网上的各种总结, (1)我查了CCS Setup的配置没问题, (2)查了软件中Build options的选项也是little, (3)库文件选的也是rtl6713.lib和csl6700.lib小端模式的, (4)硬件上的HD[8]引脚也接了上拉电阻选择小端模式,但上电的时候测量这个引脚电平是0。不知道为什么会这样,我量了以前能用的板子,这个引脚上拉了,但电平也是0。 但在上面四个方面都查了过后,还是出现“does not match the target endianness,not loaded.Check build options,or use the setup program”错误,还有可能是哪的问题呢?估计是硬件问题,因为用其他的板子是可以下载的。还有就是不能上电复位,需要我手动复位才能连接上。 |