TMS320C6678 如何去配置DDR3的模式寄存器(MRS)

在调试TMS320C6678的单板时出现了一个关于DDR3的问题

配置:DDR3型号为micron的MT41K1G8SN-107  (micron   DDR3-1866速率  8bit 位宽),6678挂了1个rank,由8片MT41K1G8SN-107颗粒组成64bit位宽;

write leveling的参数是按照TI的工具表自动生成的,目前我们是跑的1333的速率,运行DDR3测试会随机在某一片的某一byte出现错误(写进去的值和读出来的值不同),运行1000M的速率不会出错。

后来我们想去看DDR3颗粒的MRS是否配置,没有找到方法如何通过6678去配置DDR3的模式寄存器(MRS)。

问题:

6678是否能配置DDR3 的模式寄存器,能配置的话如何去配?

6 个回复