自己设计的原理图,2片DSP6678,通过CSP1848用SRIO连接起来,先要跑官网上提供的SRIO例程,想测试两片DSP之间的通信是否正常,
问下具体都是需要修改什么?
中间通过CPS1848连接,所以1848先设置成每一路都是X1模式,即DSP0是连接在PORT0上,DSP1连接在PORT5上,
那DSP上跑的SRIO发送包的DEVICE ID怎么改呢?才能从PORT0传到PORT5上,从而能传到DSP1上呢?
求解,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CSP1848是 Rapidio switch吗?需要配置 DSP上的DEVICE ID 互为SRC和DST的DEVICE ID
srio keystone上配置也比较简单,只要工作模式(x1,x2,x4)和速率配置是匹配的,link链接是自动完成的
两个DSP芯片的SRIO信息需要在CPS1848 SRIO Switch中注册,这样源SRIO消息才能路由到目标SRIO。
BTW:Enea提供针对C66的商用平台软件,如果有兴趣可以联系。
我们是TI的白金合作伙伴,可以提供C66上的全套商用平台软件,,包括操作系统、BSP驱动、TCP/IP协议栈,LINX IPC模块、中间件和开发工具。
OSEck RTOS 软件平台包括:
? OSEck RTOS内核:
o 稳定可靠,支持所有DSP,有20+年历史。
o 专门针对C66x优化。没有内存碎片的内存管理。
o 内存自动裁剪,统一的出错处理机制。
o …….
? BSP(驱动)源代码:优化高效的驱动,如RapidIO,Ethernet等。
? LINX IPC: 支持分布式系统的IPC.
o 使多核、多DSP、多板卡的编程好像单核编程一样。
o 支持任何物理介质,如C66x多核之间(EDMA),多DSP之间(RapidIO),多板卡之间(RapidIO, Ethernet)。
? TCP/IP协议
? Package Flow 软件加速包
? Optima开发优化工具:CPU,内存等性能优化工具。
Enea在DSP RTOS领域有近20年的开发、现场使用经验,针对复杂的C6678,从2010年起专门投入30多人的专家团队来支持优化6678软件平台,包括:
? 内核、重写高性能驱动、分布式支持、网络加速、优化工具等,现在以及有30多个客户使用Enea针对6678的软件平台:
1. 成熟、稳定、可靠、现场验证的,专门针对6678 DSP特别优化的OSEck RTOS。
2. 成熟稳定的针对C6678的驱动程序,支持包括SRIO、以太网、PA、Multicore Navigator、MPAX、中断管理等。
3. 跨核、跨DSP、跨板卡系统的透明传输模块LINX。
Br
Martin.Tan@enea.com
是的,SRIO Switch里面需要注册各个连接的SRIO的DeviceID信息, 然后映射从连接的源SRIO到目的SRIO路径端口。
BTW:Enea提供针对C66的商用平台软件,如果有兴趣可以联系。
我们是TI的白金合作伙伴,可以提供C66上的全套商用平台软件,,包括操作系统、BSP驱动、TCP/IP协议栈,LINX IPC模块、中间件和开发工具。
OSEck RTOS 软件平台包括:
? OSEck RTOS内核:
o 稳定可靠,支持所有DSP,有20+年历史。
o 专门针对C66x优化。没有内存碎片的内存管理。
o 内存自动裁剪,统一的出错处理机制。
o …….
? BSP(驱动)源代码:优化高效的驱动,如RapidIO,Ethernet等。
? LINX IPC: 支持分布式系统的IPC.
o 使多核、多DSP、多板卡的编程好像单核编程一样。
o 支持任何物理介质,如C66x多核之间(EDMA),多DSP之间(RapidIO),多板卡之间(RapidIO, Ethernet)。
? TCP/IP协议
? Package Flow 软件加速包
? Optima开发优化工具:CPU,内存等性能优化工具。
Enea在DSP RTOS领域有近20年的开发、现场使用经验,针对复杂的C6678,从2010年起专门投入30多人的专家团队来支持优化6678软件平台,包括:
? 内核、重写高性能驱动、分布式支持、网络加速、优化工具等,现在以及有30多个客户使用Enea针对6678的软件平台:
1. 成熟、稳定、可靠、现场验证的,专门针对6678 DSP特别优化的OSEck RTOS。
2. 成熟稳定的针对C6678的驱动程序,支持包括SRIO、以太网、PA、Multicore Navigator、MPAX、中断管理等。
3. 跨核、跨DSP、跨板卡系统的透明传输模块LINX。
Br
Martin.Tan@enea.com