CCS是7.4版本,调试器是XDS220U,把66AK2G12的一个官方软件包K1_STK_v1.1里面的一个GPIO演示工程编译通过,然后用调试器下载到K2GICE板子上,结果CCS7.4的Console上一直不停的滚动 memory protection execption cause by local access at 0x80F4A0,看样子程序是对这个存储区域的写入导致CPU保护了,程序就没法往下运行了。
首先,这个K1_STK_v1.1软件包里的这个代码我没做任何修改,就写入到K2GICE的板子上去了,不知道这样做是否适合,然后K2GICE这个板子本来最开始上面的CPU是66AK2G02,但我从TI那边买过来后发现CPU是66AK2G12,两者主频差了很多。
K2GICE板子上默认的BOOT模式是24MHZ下由SD卡启动,这个启动模式我没有动过,然后出现这个存储器异常保护的情况后,我试着把BOOT模式用拨码开关改成24MHZ下的调试器引导模式,情况还是一样的.
综合以上情况,不知道那个存储器异常保护的问题该怎么解决,希望TI的大神能帮帮忙