IPC use guide 1.4章里说 有example 位置:<
<ipc_install_dir> /packages/ti/sdo/ipc/examples/multicore/ directory contains a platform-specific “notify” example for this scenario.
但是我的IPC 里边没有这个:如图,我去哪里找example?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IPC use guide 1.4章里说 有example 位置:<
<ipc_install_dir> /packages/ti/sdo/ipc/examples/multicore/ directory contains a platform-specific “notify” example for this scenario.
但是我的IPC 里边没有这个:如图,我去哪里找example?
在processor_sdk_rtos_<platform>_x_xx_xx_xx文件夹下编译看看。
cd <RTOS_SDK_INSTALL_DIR>/processor_sdk_rtos_<platform>_x_xx_xx_xx
setupenv.bat
gmake ipc_examples
弄了好长时间,在文档:software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/rtos/index_Foundational_Components.html#ipc 中的
4.4.5 IPC Lab 1 的PDF版本中发现了答案:
首先我安装到 IPC:C:\ti\ipc_3_50_04_08 中有example(有且仅有这一个,其他的没哟,去哪里下呢?):C:\ti\ipc_3_50_04_08\examples\C6678_bios_elf\ex11_ping
但是example需要build,怎么build,就要按照PDF中将的来:修改products.mak文件:
我修改的部分如下:
DEPOT = c:/ti
BIOS_INSTALL_DIR = $(DEPOT)/bios_6_76_03_01
IPC_INSTALL_DIR = $(DEPOT)/ipc_3_50_04_08
XDC_INSTALL_DIR = $(DEPOT)/ccs1010/xdctools_3_61_02_27_core
ti.targets.elf.C66 = $(DEPOT)/ti-cgt-c6000_8.3.2
其实就是你装软件的路径;
最坑的是,需要你电脑上安装JDK!还要设置环境变量:新建环境变量:XDCTOOLS_JAVA_HOME ,变量值填入你安装的JAVA的路径,比如我的JAVA安装在了:C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_251 这里,新建的环境变量需要系统重新启动才能生效!
以上步骤都做完之后就可以MAKE了:在CMD命令行里 先进入你example所在的文件夹:cd C:\ti\ipc_3_50_04_08\examples\C6678_bios_elf\ex11_ping
然后敲命令:gmake,就可以漫长的等待了,要编译8个核心!