我使用的芯片为TMS320C6678,linux为从www.linux-c6x.org上下的Release2.0版本,pa固件使用的为pa_pdsp_default.fw。现在的问题是,采用这个pa固件,我是否可以设置pa模式为混杂模式?另外,pa固件的源代码在哪里可以下载?多谢各位!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的芯片为TMS320C6678,linux为从www.linux-c6x.org上下的Release2.0版本,pa固件使用的为pa_pdsp_default.fw。现在的问题是,采用这个pa固件,我是否可以设置pa模式为混杂模式?另外,pa固件的源代码在哪里可以下载?多谢各位!
PA firmware只提供二进制文件,它是通过LLD API进行命令控制,读写等操作的。具体支持模式可以参考 PA_LLD driver中的文档。
文档在安装完processor SDK后,PDK目录下的PA子目录下会有的。
首先多谢Thomas Yang的回复。
有个细节您可能忽略了,我说的这个pa固件是运行于linux c6x系统下的,不是Ti bios下的;您说的PA_LLD文档,是针对bios版本的。linux c6x和bios版本的pa固件是不一样的,在linux c6x下的pa固件为pa_pdsp_default.fw,而bios下的pa固件有3个,分别为classify1_bin.c,classidy2_bin.c及pam_bin.c。
因此,在linux c6x下pa的用法,还请多指教。谢谢!