求助:请问能不能直接使用i2c连接的eeprom启动?

请问板上各位大牛,我使用的是TMDSEVM6657开发板,请问,我能否只用i2c连接的EEPROM作为程序存储器直接启动呢?如果可以怎么实现?谢谢

例如,我的project的程序编译输出为simple.out,能否不用ibl,直接将simple.out烧写到eeprom中,然后从eeprom启动这个程序呢?具体怎么操作。是不是将.out文件转换成.bin,然后使用eepromwriter把这个.bin文件烧写到eeprom中?