各位大神好,小弟最近在弄6678的EMIF NOR flash的 boot。 情况如下:
我在0X70000000i这写了一个二级加载程序,目的是把我的放在0X70020000地址CORE0的应用程序加载到L2 RAM 和DDR3中去执行,然后通过CORE0去加载其他CORE程序。烧录进去发现BOOT不成功,通过调试发现问题如下:
1.用TI转换工具 hex6x bin2css css2bin 生成的.bin文件BOOT TABLE 中.cinit的长度后面的数据段长度不一致,少了4个字节.
2.由于项目需求,我把.text段放在DDR3上,问题是在二次加载时,我的DDR3未初始化,无法使用.
求各路大神指点迷津,谢谢!