您好,目前我使用自己的板子调试C6678网口性能时发现在千兆网一直出现 TCP: Retransmit Timeout 打印信息,并且TCP速率很慢;
程序是修改 mcsdk_2_01_02_06包中的ndk的 helloWorld 程序,NDK为 2.21.2.43,SYS/BIOS为 6.35.4.50;
1.PC上位机与板子网口测试 和 两块相同的板子互发数据都进行了测试,同样的问题一直出现 TCP: Retransmit Timeout 打印;
2.并且测试出的性能都很低,千兆网不到200M/bps,但是用百兆网都有70M/bps的速度;
调试了几天都是这样的结果,请问有什么方式解决以上两个问题
谢谢!