This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

66AK2G12网络子系统中的NAVSS导航器求助

1  看了K2G的数据手册中关于NAVSS的章节,里面说NAVSS是TI对自家芯片的一种特有的硬件设计,可以降低网络这块的编程复杂度以及其它一些优点,那这样的   话,比起用LWIP来写网络这部分的代码,是不是用NAVSS就相对LWIP要容易些?

2  TI有专门介绍NAVSS和NSS部分的文档吗,K2G的手册里面关于NSS和NAVSS部分,提到了诸如内部链接RAM,具体怎么使用却没有说。另外,手册里提到的数据包描述符和缓冲器描述符,是不是就是内部链接RAM即  nternal Link RAM 的一部分?如果有专门介绍NSS和NAVSS的文档的话,有没有提供相应的程序范例呢,比如如何初始化NSS和NAVSS,手册中只是给出了一个大概的初始化步骤。特别是 internal Link RAM和描述符具体是怎么使用的。