tvp5158 4路CIF数据提取的问题【请 Leon Yu 大侠进来指导】

在ARM平台进行tvp5158四路cif图像数据的提取,tvp5158的寄存器配置如下:

 {0xB2, 0x00},
 {0xE8, 0x60},
 {0xE9, 0x00},
 {0xEA, 0xB0},////
 {0xB0, 0xA3},
 {0xB1, 0x10},
 {0xB2, 0x25},
 {0xB3, 0xE4},//ch1:0xE4;ch2:0xE5;ch3:0xE6;ch4:0xE7
 {0xB4, 0xEB},
 {0xB5, 0x00},
 {0xB6, 0x1B},
 {0xB7, 0x04},
 {0xB8, 0x70},
 {0xB9, 0x10},
 {0xC3, 0xE0},
 {0xBA, 0x01},//Reset output format logic

 举例说明: {0xB2, 0x00},即向0xb2写入0x00;

看到网上一些人的说法,在SAV后面即跟着四个字节的metadata数据,但是我在mcvip_tvp5158的工程里的MCVIP_demuxRun函数里看到如下代码:

      metaData =  ( (Uint32)curAddr[7] << 0 ) |
          ( (Uint32)curAddr[5] << 8 ) |
          ( (Uint32)curAddr[3] << 16 ) |
          ( (Uint32)curAddr[1] << 24 )
          ; 

这里有点不太理解!请做过的高手指点指点。。。

出来混总是要还的!