请教一个DSP 加载的问题
DSP 的工程从CCS3.1迁移至CCS4.1过程中遇到的一些问题
我们的一块产品使用DM642芯片,加载DSP是使用Host boot方式,使用了PCI接口进行写入的
使用CCS3.1编译出的.out文件能够正常加载运行成功
使用CCS4.1编译出的.out文件加载运行不正常,dsp的初始化函数main 也没有调用(main函数进去直接点灯,发现没有亮灯)
BootMode 使用了Host boot方式
解析出来的sect.name sect.phy_addr sect.len和 .map文件一一对应过,也都是正确的
CCS 3.1和CCS4.1 编译出来的.out 文件格式有什么区别吗?为什么一个能正常启动,另一个不能正常启动呢?
COFF文件格式上是否有什么区别?
使用了PCI 加载字节序上是否有什么区别?
根据芯片手册说明,CPU从0地址启动,CCS4.1的工程上是否有哪里需要特殊设置?
The CPU then begins execution from address 0.