我现在正在使用TVP5158I,但是现在不能正常工作,输出没有任何数据,也不能通过I2C接口正常读写寄存器值,当TVP5158接在I2C总线上时,导致其他挂接在I2C总线上的器件也不能正常工作,断开后其他器件工作正常,请问该从什么方面处理这个问题,还有就是我在PCB的时候把TVP5158i 的散热焊盘连接在地平面上去了,是否有什么影响?
我觉得要先看看5158上面的时钟电源供上没有,确保5158有没有跑起来。
你先把I2C调通吧。 是不是可能I2C的电平不对啊之类的
所有器件接在一起后,能量到I2C波形和正常的时候一样不一样吗
如果我的回复解答了您的疑问,请将该回复标绿,让更多人看到。谢谢!
回复 Eason Wang:
当我把5158的I2C口接入以后,发现数据线和时钟线都被拉低了,总线上无波形,测试27M的无源晶振,发现晶振没有跑起来!5158上的时钟电源是哪一个电源引脚呢?我测试了所有电源引脚的电压都是正常的
我现在测试发现,只要5158的i2c口接入到I2C总线上时,数据线和时钟线都被拉低了,导致总线异常,示波器测试发现晶振没有起振,没有跑起来,请问5158上的时钟电源是哪只引脚呢?我用的是27M的无源晶振,是否有影响?
回复 lh zhou:
晶振不起振就还是先看看电源吧,然后检查一下时钟电路是否正确。可以换一下那2个小电容的值。
顺便测量一下xtal in out上面的直流偏置如何
顺便,你5158虽然I2C不正常,但是软件上应该也是有返回值的吧? 打印出来是什么?
Eason Wang 您好!我测试I2C上打印出来的全部是0X00 , 我刚才把晶振去掉了,外接了一个时钟源在XTAL IN 输入,I2C读取正常了,器件输出也有数据了,按照您的方法,我检查了电源,还有晶振电路,都没有问题,原理图我是按照sleu108参考设计的,请问是不是不能使用无源晶振呢?原理图参考附件里的原理
可以用有源晶振的。
应该还是哪里设置不对。
你有去改过我说的2个电容吗,以及那个直流偏置
Eason Wang 您好!按照您的方法,我换了晶振电容,现在已经能够正常工作了!谢谢