This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS8200 RGB24 TO YPbPr颜色不正常

Other Parts Discussed in Thread: THS8200

我的输入数据是24bitRGB 分离行场,输出为YPbPr,输出的颜色不对。貌似是所有颜色亮度度偏低。比如本来是以浅蓝色,结果THS8200输出的就是深蓝色。是我那些寄存器设置错误了还是没有设置

  • 你可以先设置colorbar,看是输入的24bit就不对还是8200这边的问题。

    如果只是觉得亮度的问题,可以去调一下一个ADJ脚外面的电阻。

  • 怎么配置colorbar的寄存器啊,我根据自己的理解配置了一下,结果不出图像。

    另外偏色跟输入的信号时序有关系吗

  • 什么叫做不出图像,是黑掉了?  我的理解就是,要么出colorbar,要么是出你自己给过去的图像。

    colorbar寄存器是:  

    System Control (Sub-Addresses 0x02−0x03)

    vesa_colorbars: Color bar test pattern
    {chip_ctl 0x03(5)} [0]
    0 : normal operation
    1 : Device generates color bar pattern; external video inputs are ignored. The color bar pattern is only supported in VESA PC graphics
    mode, with the device configured in master mode
    (chip_ms = 1).

    colorbar没有反应,你应该去回读一下这个寄存器看是否成功配置下去了。

    如果colorbar是好的,应该认为是主芯片过来的东西不对。

    colorbar如果表现出同样的偏色倾向,那么一般认为是DAC这边可能有其他的问题。

  • 我说的不出意思是YCBCR输出脚上无信号输出。显示器监测不到信号。

    我的目的是RGB444 DS TO YCBCR,我的寄存器配置在附件中,结果出的颜色偏色。

    另外我调整过fsadj,结果仍然偏色

    为了配置colorbar是模式我把我的寄存器增加修改了以下寄存器:

    0X03A1,(03是寄存器地址,A1是写入寄存器的值)
    0X3D70,
    0X3EFF,
    0X3F00,
    0X4000,
    0X3CA0,
    0X1AC0,
    0X1B02,

    0X3886,

    我回去读了一下这写寄存器的值,确实写入成功了。

    假如 " colorbar如果表现出同样的偏色倾向,那么一般认为是DAC这边可能有其他的问题。

    那么DAC具体可能出现那些问题,是寄存器配置错误,还是硬件电路有问题?

    对于你的回答非常的感谢!!!

  • 你是说,配了colorbar之后,本来是有图像的,结果完全就没有图像了?

    THS8200的时序,是要通过你输入的时序来产生的。colorbar如果表现出同样的偏色倾向,那么一般认为是DAC这边可能有其他的问题。”的意思是说, 如果colorbar同样有偏色,那么可能需要看看输入到8200的16线数据+时钟+同步这一套有没有其他的问题了。

    DAC这边也是有可能导致偏色的。 你需要测量一下信号,去对比是否和分量信号的标准有偏差了。。。 基本的参数就是摆幅之类

  • 目前最明显的颜色偏差已经解决了,原因是CSC参数我写错了一个寄存器,导致图像偏红。谢谢你的回答

  • 各位TI的技术大牛们,目前在使用THSH200遇到一个问题:24BIT RGB444输入YPBPR输出时,图像显示在监视器上有0.7CM的图像溢出(与播放器YPBPR直连显示器显示比较后发现),请问可以调节寄存器使图像不溢出吗?

    另外目前输出YPBPR分辨率  1920x1080p@60   1280x720p@60    1920x1080p@50    1280x720p@50  都是有图像溢出(显示器四周都有溢出)