由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

TI 模拟视频器件(视频ADC/DAC)资源索引帖

本帖内容涵盖以下芯片
--标清视频解码芯片: 
- 高清视频AD:
TVP7000/1/2/25i
- 高清视频DA:
在视频应用中,总是会需要用到Video Decoder/Encoder, 来进行数字信号和调制过的视频信号的转换。
TI 在这个领域也推出了不少器件可供选择。 视频标清分辨率的Decoder有TVP5147, TVP515x和TVP5160, 高清的Decoder是TVP7002,Encoder有THS8200
开这个帖子的想法,一是给大家提供一个快速寻找设计参考资源的地方,厘清这些资源的作用;
--不怕没有参考资料,而是害怕资源太多,一下子就没有了方向了。我会提供一些关于芯片选型方面的建议,介绍一下资源的出处和他们的作用。
二是提供一个索引既往问题的平台,。
--很多东西都是相通的,在一个器件平台上遇到的问题,往往可以fan out到其他器件上作为参考。论坛的搜索结果往往会有一定的局限,我希望整理出一些'The most asked questions' 让大家都能看到。 
这些东西的来源很多来自于论坛上一些开发者遇到的问题,有些也来自于TI的同事和我在具体的支持过程中遇到的实际案例。   谢谢他们。
1楼  引言
2楼  器件选型
3楼  器件资源帖
4楼  TVP515x 问题
5楼  TVP7002 问题
6楼  THS8200 问题
7楼  Reserved
8楼  Reserved
9楼  Reserved
10楼沙发自己坐

如果我的回复解答了您的疑问,请将该回复标绿,让更多人看到。谢谢!

54 个回复