你好,
我们现在使用创龙的板卡+DVRRDK4.0的版本,解码程序使用场景为收网络H.264码流送给硬解码,然后将解码后yuv数据通过PCIe进行转发。
运行解码程序后,板卡会发生死机,死机的时机比较随机,遇到过解码2分钟,解码6分钟和解码40分钟后死机。死机时,没有任何异常log输出,串口终端无响应,从外部电脑ping板卡无法ping通。
之前怀疑过PCIe操作不当导致,但屏蔽掉PCIe相关代码,只做解码问题依旧复现。因此怀疑和解码相关。
由于没有任何异常log,目前无法定位问题原因,遇到这种问题有什么debug的方法吗?或者有没有遇到过类似的case?