This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OMAP-L138的1.8V和3.3V供电问题

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

专家:

   您好,我现在板子上OMAP-L138的IO接口电压DVDD3318都是3.3V的,参照wiki上的CHECKLIST:processors.wiki.ti.com/.../_AM1x_Schematic_Review_Checklist

所说DVDD18依然要接1.8V电源,由于板子面积较小,在板上L138要和别的集成电路共用1.8V 电源。但是SPRZ301F–June 2009–Revised September 2011 OMAP-L138 C6-IntegraTm DSP+ARMRegistered —Silicon Revisions 2.1, 2.0, 1.1 and 1.0中第23页Advisory 2.1.18 DVDD18 Can Pull Up to 2.7V When Using Dual-Voltage IOs at 3.3V又说DVDD1V8会在上电过程中被拉到2.7V左右(当DVDD3318是3.3V时),这可能会对其他共用1.8V电源的器件造成损害。因为在板上不太好加电源了,仍然让他们共用同一个电源。

SPRZ301F的第25页和第26页的两个Workarounds没大看明白,1好像是说用电容、稳压管、电阻把那140mA电流给消耗掉。

第一个问题:按照要求1.8V(DVDD18)负载加有足够的电容42.4uF(DVDD3318从0到3.3V的上升时间1ms)或者两个70mA的稳压管或者12欧电阻(1.8V/0.14A)将140mA电流吸收后,那1.8V电源电压还会上升吗?

第二个问题:第一个问题中对电容、稳压管、电阻的计算或者描述对不对,麻烦您给分别说一下。

谢谢。

  • Advisory 2.1.18 指的是1.8V在3.3V上电过程中在判断IO为1.8还是3.3V的过程中,会有3.3V到了1.8V的漏电,可以会导致1.8V电压被拉高,从而影响IO电平的判决。勘误表提供了规避办法。

    这个问题一定要规避,否则会损坏芯片。而且不是另外单独用一路电源就可以了。

    由于3.3V到了1.8V的漏电瞬间的,规避的原理就是在1.8V上吸收这瞬间的电流。

    方法如你提到的三种,有稳压管,电容都可以,计算方法在勘误表上有提供。电阻可以达到目的,但是缺点是会一直耗电。

  • 是不是说如果1.8V电源的负载电流大于140mA就没有问题了?

    在L138旧版的Datasheet中没有提DVDD18必须要接1.8V电源(即便所有的DVDD3318都工作在3.3V),而新版本中特意提到了,是不是也是因为这个漏电流的原因?我们之前按照老版本的设计中没有接1.8V电源,好像也没有发现什么问题。

  • DVDD18是为dual IO逻辑供电的,为IO电判决提供参考。

    不是指1.8V电源电流>140mA就行了。而是说3.3V到1.8V的漏电可能达到140mA,要把这瞬间的140mA电流吸收掉,不使1.8V在判断瞬间被拉高。只要过了这个瞬间,1.8V的逻辑就关闭了,就不会产生漏电了。

  • 谢谢专家耐心解答。

  • 所有的DVDD3318_x也都用了1.8V,也出现二次上电间隔很短才能启动成功,间隔超过七八秒就会启动不成功的问题。观察过是L138会反复拉Flash的片选信号,反复读取,Flash用的电源也是1.8V,

    上电时序:

    上电的时序状态跟正常启动的情况是一样的,

    也尝试过从串口启动时间也间隔较长,是可以正常启动的,

    请教一下,这个问题出在哪里呢?