2017 年 9 月更新精华贴
AM335x RTC 模块与系统开关机设计
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/78281.aspx
(总结)AM57XX平台DSP使用方法。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/139873.aspx
Sitara AM335x Bootload的流程分析
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/121876.aspx
AM335x移植EC20 4G模块驱动简易教程
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/127681.aspx
(总结贴)使用BIOS如何修改内存分布。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/139437.aspx
AM335x Beaglebone Black eMMC烧写记录
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/73278.aspx
总结:am5728 evm从EMMC启动流程
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/138980.aspx
Ubifs文件系统的制作和启动
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/59921.aspx
Starterware 在BeagleBone Black上的移植
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/73955.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sitara Wiki:AM37x, AM35x, AM335x, AM17x/18x
技术文档搜索页:
Sitara ARM Cortex-A8 和 ARM9 MPU 的软件和工具
TI FAE 原创贴:
AM335x Flash Tool -- UniFlash 烧写工具使用简介及问题解决方案汇总(已更新SPI烧写部分…)
AM335X nor flash启动设计注意要点
【原创】如何用CCS 连接 beaglebone
基于AM335x的u-bootSPL 的CCS 调试【TI FAE分享】
DDR3设计与调试小结
DDR3 软件 Leveling和寄存器参数配置(基于AM335x)【TI FAE分享】
基于starterware的VFP/NEON应用指导
AM3359 Altium designer 原理图/PCB封装
AM335x_Linux_UDP_performance_tuning
关于优化AM335x Android启动时间的一些方法
【原创】 J-Link 在基于AM335x的Starterware 开发中的应用
AM335x OTG VBUS电路设计的一些注意要点
AM335X与DP83848硬件及驱动调试
AM335x DDR3 Software Leveling Tool
AM335x网口启动及Flash烧写用户指南
对于No more output is seen on the console after "booting the kernel"问题解决指导
USB调试经验小结
配置Timer为PWM模式
AM335x PMU TPS650250设计概要
Ubifs文件系统的制作和启动
基于AM335x EZSDK06.00.00.00去掉EEPROM验证ID功能
研讨会资料下载:
培训:
论坛活动:
【89美金 BeagleBone 板子等您拿】- 社区周年有奖征文活动开始啦- TI Sitara 和我的设计之路