将boot0-5都置1进入JTAG模式,加电后,仿真器连接不上。错误提示是TCLK的频率太低或太高了。检查发现AM5728的复位输出引脚rstoutn输出了频率为50HZ的方波,说明AM5728启动后又复位了。但是当sysboot配置在SD卡启动模式时,系统能够成功加载,并且能够绑定dsp。请问,JTAG模式时,仿真器连接不上的故障原因是什么?谢谢!
sysboot[5-0]没有emulation boot mode可以选择,还是选择SD卡boot mode,但是不要插SD卡。在什么时候rstout管脚被拉低?被拉低了2次吗?
回复 Shine Zhang:
感谢,此问题已好了。
回复 peng wang43:
回复 Song Wang:
你好,很抱歉回复晚了,最近一直没上论坛。你可以这样操作,把sysboot设置为SD卡模式,但不要插入SD卡,然后连接仿真器就可以了。