This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am5728使用windows平台+ccs6.13怎样创建带iPC3.0的工程,arm运行linux,dsp运行rtos,

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

在windows开发环境+ccs6.13,要怎样才能创建带iPC3.0的工程?使用创建ccs工程是,没有看到创建带IPC的例子,如下:   ,难道只能在linux下开发?arm核准备跑linux,我看cc6安装后自带交叉编译工具,如下:  这个工具不能用于linux下,arm核的程序开发吗?

  • 在BIOS下不是有个IPC INSTALL guide么?

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/IPC_Install_Guide_BIOS

    看这里的描述是有BIOS/LINUX/QNX几种选择的

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/IPC_3.x

    但回到你用AM5728的产品本身上来,不管是LINUX还是RTOS都有IPC 的使用guide,这里的例子和描述看过了吗?

    Linux的:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Software_Developer%E2%80%99s_Guide

    RTOS的:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide

  • 开发平台是win7+ccs6.13,目前导入的C:\ti\ipc_3_43_02_04\examples\DRA7XX_linux_elf\ex02_messageq目录下的工程,除了host外,都是可以编译成功的;host报以下错误: 。目录下确实没有这几个库文件,win上无法使用make -f ipc-linux.mak config生成配置,无法make。但是ubuntu下编译出来的库是*.la的不是*.a的。直接替换使用报无法识别:

    我个人的理解是:ccs6.13只是一个集成的代码文本编辑器,最终的编译是有交叉编译工具完成,只要有相应的工具和库,就应该可以编译吧?

  • CCS是基于Eclipse框架搭的,用啥编译器自己配置

  • 要怎样配置才能win7系统使用交叉编译工具,编译am5728的arm运行linux系统下的linux-arm程序。不使用虚拟机