This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于应用uniflash工具对am3352进行nandflash烧录进而实现启动的操作疑问

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请社区中技术大神给予支持,谢谢

现了解到,要应用uniflash烧录工具对nandflash文件烧写并实现启动,需要应用SDK文件编译制定如下文件:

1,u-boot-spl-restore.bin(即编译生成的MLO文件重命名)

2、u-boot-restore.img(即编译生成的u-boot.img文件重命名)

3、脚本文件debrick.scr

问题如下:

根据学习社区中的相关文档,当使用网口进行烧写时,在进行uboot编译时,要使用:am335x_evm_restore_flash 配置,

这个配置在何处设置啊?是Makefile文件中添加该定义吗? 还是什么其他的使用方式啊?

 

另:我现在应用的SDK文件是<ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install.bin>

这个版本是否合适?

现在的进度是,将该文件安装后,直接在主目录中进行的make操作编译,没有进行其他操作,可以生成相应的文件(不知是否正确)

在make之前,是否需要进行其他操作?

 

谢谢!!!