关于DP83822IRHB的RGMII配置问题

你好!

目前我用的是DP83822IRHB作为PHY,与AM4376进行RGMII模式的通讯。在DP83822IRHB手册中,提到将RX_ER信号配置成模式2或3,使RGMII_EN初始化为1,并且使XI_50配置成0,那么就配置成了RGMII,时钟25MHz的模式。

但是当RX_ER配成模式2或3时,无法进行以太网通讯,发现没有TX_CK;而当RX_ER配置成模式4时,虽然也无法进行以太网通讯,但是TX_CK是存在的。

请问DP83822IRHB该PHY要配成RGMII时,到底还需要哪些配置,谢谢!

1 个回复