用的TMDSICE3359 V2板子,想在板子上使用ti RTOS实现ethercat slave demo,根据Processor SDK RTOS Getting Started Guide 做好了sd卡,根据官方文档PRU ICSS EtherCAT生成了ethercat slave demo例程,通过ccs编译出来相应的app文件,将app文件替换sd卡中的app文件,板子上电后,ethercat的led中的D7、D8、D10、D14是亮的。根据官方的文档Configuring TwinCAT For TI EtherCAT Slave安装并配置twincat3,我在scan完成后发现solution explorer里面没有相应的box项,和你们文档中的不一样呢,如图所示,图二是ti官方文档中的,这是什么原因是不是我的demo不对吗,新手,求指点,跪了跪了
不需要贵人,不需要亲人,不需要女人,但需要高人指点~
回复 Denny%20Yang99373:
复制了啊,Copy the ESI file to <Drive>:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT folder
[INSTALL-DIR]/examples/ethercat_slave/esi/TiEtherCATLib.xml