社区的各位大神们好,请教大家关于使用官方AM335x入门套件,来实现网口启动的问题
我的操作步骤是:
1、将AM335x入门套件上的SYSBOOT[15:0]设置为01 00 00 0 0 11 1 00111b,即启动顺序为EMAC1、MMC0、XIP、NAND
2、完成DHCP、TFTP、NFS服务的配置
3、安装ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.03.00.106,并编译生成u-boot-spl.bin、u-boot.img、zImage,将他们拷贝进tftpboot
4、板子与交换机、电脑连接好网线,再连接好串口后,打开电源,使用setup.sh脚本配置,再完成配置后重启板子
5、到此就一直没有反应,使用wireshark进行抓包,没看到BOOTP请求
6、等待一段时间后,板子上的D1、D2、D3亮了
我的主机是使用deepin15.11系统