错过了研讨会吗?不要紧,我们为您精心整理了会上大家讨论的问题集锦,赶快来看一看!
TI Sitara 处理器的应用网络研讨会原帖
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/138054.aspx
讲师:
Steven Liu, Loyal Bao
Q&A:
1、AM57xx系列有几个内核,它们有主次之分么?
A:A15+C6000 DSP+M4+PRU。
2、AM335X可以同时支持多少路UART通讯?
A:默认是6路UART。
3、之前用AM335X,在处理一些算法,实时性不够,延时太大,不知道现在有没有改善,要小于10ms的?
A:现在有RT Linux。
4、AM335x Cortex A8,AM437x Cortex A9,AM57xx Cortex A15这些处理器主要区别是什么?选型主要看哪些参数?
A:主要是CPU核和外设的区别。
5、AM57x系列支持DSP技术?
A:内部有DSP核。
6、Sitara系列处理器在视频处理上的应用与DSP相比有什么特点呢?
A:AM57系列有专门的视频处理加速单元。
7、TI Sitara 处理器在图形处理方面有哪些独特优势?
A:内部有高速GPU。
8、AM335x支持的烧写工具有哪些啊?
A:很多,USB,SD卡,以太网都可以。
9、
这个可以进行内核裁剪吗 ?
A:可以Linux内核裁剪。
10、Sitara和Omap系列有什么区别?
A:Sitara主要针对工业领域。
11、AM57x正常使用功耗怎么样?在高温高湿环境下可以正常工作吗?
A:高温高湿环境一般要加保护处理。
12、显示屏的话,最大分频率支持多大的?
A:最高支持HD分辨率。
13、开发环境 TI 有指定吗?
A:CCS 编译器 加上 Processor SDK。
14、Sitara 处理器是几核的?
A:有单核也有多核。
15、有无MIPI接口?
A:目前不支持MIPI。
16、操作系统是哪个?TI RTOS?
A:Linux / TI RTOS TI 直接支持 Android /WinCE 第三方可以支持。
17、做HMI,上位的组态用没有好用的软件?
A:组态要客户自己开发的。
18、芯片工作温度范围多少?工作结温多少?
A:工业级和商业级,最高范围+125°到-40°。
19、能支持3D动画吗?
A:可以,有GPU。
20、am5728是否有可能在其自身arm内核运行的操作系统上面对dsp进行操作
A:可以,有IPC。
21、HMI可以用QT来做吗?TI是否有成熟的例子?
A:可以,SDK里面带QT。
22、对VR有支持吗?
A:有在VR的应用。
23、有哪些接口?
A:接口很丰富,UART,SPI,I2C,SDIO,很多。
24、手持设备使用的话,开3D图形处理,需要加风扇散热不?
A:不需要,A8/A9功耗很低。
25、显示支持最大分辩率多少?多少 Hz 刷新率?
A:可以支持高清。
26、工业以太网和一般的以太网有什么区别,有什么特点吗?
A:协议和实时性要求不一样。
27、最大主频是多少?
A:1.5G以上。
28、在视频处理方面,有解决方案吗?
A:可以考虑AM57系列。
29、HMI对于EMC上效果如何?
A:很多产品都是能过很高的EMC标准的。
30、Ethernet支持千兆的速度吗?
A:支持。
31、Sitara有GPU吗? A:有的。
32、最强是几核的?
A:双核A15加双核C6000。
33、支持数字摄像头接口吗?
A:AM57系列支持。
34、否支持双摄像头采集?
A:可以支持。
35、AM335x功耗如何?需要散热片吗?
A:不需要散热片。
36、支持LVDS MIPI接口么?
A:可以接扩展芯片。
37、TI Sitara内存一般有多大?如何实现人机互动?
A:要外扩存储器的。
38、3D加速器主要用在哪里?
A:图形加速处理。
39、芯片本身有多大的RAM和ROM?最大可扩展到多大?
A:要看具体芯片,最大外扩2GB。
40、请问手势识别是直接从图像中提取手势还是需要外加其他传感器?
A:图像中直接提取。
41、AM系列camera接口支持哪些类型?
A:YUV,RGB都可以。
42、AM437x的应用主频是多大啊?
A:1G。
43、现在这个PPT上看他直接接cam,难道内部没有ISP?
A:没有ISP。
44、在工业上可以使用nand flash吗?我使用过SPI nor flash速度跟不上,但是nand flash经常出现问题。
A:可以NAND Flash。
45、AM335x音频驱动程序符合哪些架构?
A:ALSA。
46、ATM437系列的工作频率是多大?
A:最高1G。
47、AM335功耗是多少?开发板相关资源可以下载到吗?
A:功耗小于1W,可以从TI官网下载。
48、AM335 encoder 和decoder 频率多少,是否可倍频?
A:AM335x不支持视频的硬件编解码。
49、AM57系列 最多可以支持几路视频?图像采集方面的。
A:摄像头最多8路以上。
50、带摄像头的话,支持什么样的接口输入?
A:YUV,RGB,详细信息可以去官网查询。
51、AM335x可否支持twincat工业总线?
A:就是EtherCAT工业总线。
52、AM335x音频驱动程序的平台驱动是怎样的?
A:ALSA。
53、AM57系列 支持1080P高清视频吗?
A:支持。
54、AM437 335 软件包上是否是Linux内核 文件系统是否可以多选?
A:可以。
55、有手势感应相关的应用或者库吗?
A:SDK里面有。
56、TI 是否有提供双核处理器上,linux+rtos这样的例程?
A:目前RTOS主要跑在DSP上。
57、处理器 SDK 采用那种内核?
A:Linux。
58、AM57x 实时性怎么样?有几个PRU?
A:有RT Linux支持,2组PRU系统。
59、Sitara AM57x处理器 功耗怎么样?可以采用无风扇设计吗?
A:可以使用散热片。
60、大屏是未来主流,目前哪些芯片和方案可用?
A:大屏用AM57系列更好。
61、AM5728两个核有主次之分吗?某个时刻是否必须有一个核在运行?
A:没有主次之分。
62、工业HMI在运用中是否支持多个通讯连接与次连接?
A:支持。
63、TI 最新 Sitara与数字信号处理器 (DSP) 系列之间可以进行开发和迁移吗?
A:还是有很大区别的,Sitara以ARM为主。
64、利用AM5728能做图像识别应用吗?
A:可以。
65、内部有集成内存吗?
A:有,但是都很小。
66、工业HMI是否有用虚拟化架构的?比如虚拟化出两个系统,实时应用采用RTOS,显示用Linux?
A:可以考虑xenomai架构。
67、软件方面,Ti Sitara产品支持哪些操作系统?
A:Linux/WinCE/Android/RTOS。
68、NAND FLASH坏块管理怎么处理?
A:操作系统有坏块管理机制。
69、Ti Sitara产品所有源码是实现免费开放吗?
A:是的,通过SDK下载。
70、AM437x 有2个camera 性能如何?
A:主流camera都可以支持。
71、是否支持图像比对处理?
A:有OPENCV库支持。
72、HMI335x的工业控制板可以支持对CAN总线、RS485/RS232等设备的控制吗?
A:支持的。
73、TI Sitara 处理器,相对它品牌的优势 是 集成度高?还是 本身的处理能力与稳定性?
A:集成度,处理能力,稳定性都有优势。
74、Sitara ,ARM 处理器系列有工作最高温度到125摄氏度的芯片吗?
A:有的,是结温。
75、AM335X做简单的2D动画是否流畅?
A:有GPU支持,会比较流畅。
76、AM437X 具有几路USB接口,是否可以通过USB接口采用U盘引导下载程序?
A:2路,支持U盘启动。
77、AM335X支持那些开发工具?
A:CCS,虚拟机等。
78、335主频可调是,是自动调节还是被动的实现?
A:要代码设定。
79、AM335X有vxworks移植参考吗?
A:windriver有移植资料。
80、Cortex?-A8 与 Cortex?-A15 器件主要是单核和多核的区别吗?
A:处理性能也有较大区别。
81、各款处理器封装是一样的吗,引脚能够相互兼容吗?
A:A8/A9/A15系列之间是不能相互管脚兼容的。
82、感觉TI-RTOS移植性不好。
A:目前有完整SDK支持。
83、请问PRU是使用什么工具进行开发?
A:CCS可以开发。
84、各器件的软件开发平台是统一的吗?
A:虚拟机和CCS。
85、TI Sitara 处理器能支持多长时间的产品生命周期?
A:20年以上。
86、AM5708开始供货了吗?
A:计划这个季度量产。
87、AM5728支持的分辨率最大是多少?
A:1080P60。
88、AM5728做分屏显示时的刷新速率能做到多少?
A:60fps。
89、刚才看到AM55系列上好像是没有看到安全模块?
A:可以支持security boot。
90、AM571系列含有DSP,DSP是什么型号的核?应用在工业视觉上,与dm8127上的DSP处理,是一致的吗?
A:C6000系列,基本一致。
91、AM5728可以支持超高速数据通信接口吗?
A:支持USB3.0。
92、AM5728完全可以做互联网电视盒子了吧?
A:可以。
93、人机交互的话,在对话和通信方面,DSP能满足要求么?
A:可以满足。
94、人机交互,能否支持到手势交互?
A:AM57是有支持的。
95、HMI可以用QT吧?支持那个版本?
A:目前最高5.0以上。
96、AM437x没有双核的吗?
A:只有单核A9。
97、显示的接口都有哪些?
A:RGB, HDMI。
98、通过可穿戴设备达到的自我监控和自我感知,目前采用一些普通方案就可以,但是精确度却存在很大差异,TI Sitara呢?
A:可以实现高端可穿戴应用。
99、AM5728支持带DDR内存ECC校验?
A:是的。
100、多核的处理器,每个核都可以跑到相同的频率吗?
A:可以。
101、芯片一般有多少GPIO?
A:GPIO都是和外设接口引脚复用的。
102、AM3715还有支持吗,一样是Sitara。
A:目前官网还是有SDK支持。
103、开发环境TI推荐的是哪个?需要授权费用吗?
A:CCS和unbuntu Linux虚拟机。
104、AM3715支支持linux哪个版本,稳定嘛?
A:稳定的2.x版本。
105、HMI335x的工业控制板可以支持对USB,RS485/RS232等工控屏设备的支持如何?
A:都支持。
106、现在还推荐使用AM335X吗?会不会没多久停产了?
A:20年以上的供货。
107、Sitara有应用在医疗设备上的reference 设计么?
A:目前在医疗客户应用很多,但是没有专门的参考设计。
108、目前TI开发包支持的LINUX内核版本是多少?
A:4.4以上。
109、相比DSP,AM57x的主要特点有哪些?
A:ARM+DSP架构,性能更强大。
110、AM335x如何实现小于1ms的定时?
A:定时器就可以。
111、AM57x处理器是有专门的视频处理单元做视频处理吗?
A:有视频编解码加速处理单元。
112、AM335X有没有支持双千兆网口的型号?
A:AM3352以上都支持。
113、是不是只有5728可以处理视频?
A:AM57系列带有视频编解码硬件加速单元,AM3/AM4没有。
114、5728正常跑linux系统情况下的功耗怎样?
A:2w以上。
115、lvds接口支持吗?
A:要外扩转接芯片。
116、AM437x支持什么协议的网络通讯协议?
A:主流工业通讯都支持。
117、PRU的开发需要另外的开发环境吗?
A:CCS就可以。
118、437x自带几个CAMERA接口?
A:2路camera。