讲师:刘靖伟 TI处理器资深应用工程师
1、Q:协议栈集成在SDK,还是需要单独采购?
A:EtherCAT 协议栈需要去ETG网站下载,不需要付费,有些协议栈需要向第三方支付 License 费用
2、Q:EtherCAT 和 Ethernet 有什么区别?
A:EtherCAT 是实时的工业通信协议,Ethernet 是普通网络通信
3、Q:如果是工业以太网,如何保证其稳定可靠和实时?
A:通信协议可以保证,专门解决这种问题的
4、Q:这个现场总线传输距离最远可以多远
A:和普通网口一样
5、Q:AMIC120官方的linux系统是开源的吗?以前在AM437X上面跑通的程序是否能够移植?
A:开源的,可以把 AM4377 的程序一直过来
6、Q:TI 主推哪些工业通信协议?
A:TI 主推 EtherCAT
7、Q:关于 Ethernet ,支持千兆网吗?
A:支持
8、Q:最多可以支持几路通讯,可以支持几路485?
A:485 可以通过串口扩展,不同芯片支持数量是不一样的
9、Q:AM3358 支持 Ethernet 吗?
A:支持
10、Q:工业 PC 要加这个协议的话是否需要加相关的 PCI 扩展卡?
A:不需要扩展卡,TI 的解决方案是通过芯片内部 PRU 来实现的
11、Q:本芯片的指令系统是哪一个,ARM? MIPS? C6000? X86?
A:ARM
12、Q:MII_PRU在连接PHY的时候,是不是必须使用MDIO_PRU,用普通的MDIO接口不行?
A:是的
13、Q:TI 是否有移植 EtherCAT 或者 ProfiNET 的教程?在哪里可以获取?
A:现有 SDK 移植好了
14、Q:支持哪些操作系统?
A:LINUX/SYSBIOS 和其他第三方支持的操作系统
15、Q:为什么 AM3359 的LCD接口和 MII PRU 的接口不能同时使用啊?
A:有管脚冲突的话就需要选其他型号了
16、Q:这些是协议层面的方案,通信介质有哪些要求?
A: EtherCAT 介质就是普通网线
17、Q:该处理器里面集成CAN收发驱动器了吗?还是只是集成了控制器?
A:不集成驱动器 只有控制器
18、Q:能否基于LINUX开发?
A: EtherCAT 基于 SYSBIOS 来开发
19、Q:AM3358 使用的是什么内核?支持什么操作系统?
A:AM3358 使用 ARM A8 内核,支持LINUX,SYSBIOS
20、Q:47系列的和 AM335x 系列的是不是不能直接替代?
A:不可以 , 管脚定义不一样
21、Q:是用 CCS 开发吗?
A:是的
22、Q:怎样根据自己的设计选择适合自己的型号?
A:从 性能/接口/价格 方面来考虑
23、Q:EtherCAT 跟工业以太网有什么联系吗?
A:EtherCAT 低层就是以太网
24、Q:方案支持 LPDDR/DDR2/DDR3 吗?
A:支持
25、Q:可以同时选用几种方式通信?
A:不可以同时哦,某一时刻只能选一种
26、Q:为什么说工业通信是智能制造的关键?
A:工业 4.0 的核心是通信
27、Q:解析数据包的原则是什么?
A:实时性是关键,在限定的时间内处理完
28、Q:TI的工业以太网协议包含 Profibus 协议吗?
A:包含
29、Q:ARM+PRU 的优势在哪?
A:支持多协议 处理器性能强 可以二次开发
30、Q:采用的是 ARM 的哪个版本?
A:A8/A9/A15 都有
31、Q:核心板的功耗一般是多少?
A:300MHZ 的情况下大概 300~400mW
32、Q:PRU 的编程推荐是汇编还是C?
A:都可以
33、Q:本芯片是双核系统吗?
A:异构多核系统
34、Q:TI 通信方案芯片的二次开发主要指哪些可能性设计?
A:可以定制自己的协议 ,可以修改标准的协议
35、Q:工业物联网网关是什么?
A:通信协议转换的装置
36、Q:PRU 可以编程的代码空间最大多少?
A:不同型号芯片不一样 ,大概 10KB 上下。
37、Q:有相关产品的 Demo 板吗?
A:有,推荐 AMIC110 ICE
38、Q:芯片是什么内核 ?
A:AMIC110 AM335X 是 A8
39、Q:PRU 的触发周期那么短,会不会导致因为干扰误触发?
A:要看系统抗干扰设计了,一般不会有这种问题
40、Q:PRU 上的实现协议的软件是免费开源的吗?
A:PRU上的都是免费开源的,有些第三方的协议栈(ARM上面跑的)是要收费
41、Q:内存共享,需要有相关的安全机制,这部分需要开发人员自行配置,还是由两个内核之间自动处理,不需要开发人员过多的处理?
A:需要开发人员配置
42、Q:AMIC 产品的工业通信总线设计方案中网口速率最大可以达到多少?
A:100M 网口
43、Q:arm A8 和 PRU 集成在一个芯片里边吗?需要分开编程?两个不同的 JTAG 调试接口?
A:分开编程, 同一个JTAG
44、Q:AMIC上面跑什么系统?
A:SYSBIOS
45、Q:联网带宽最大多少?
A:100M
46、Q:不支持 Linux 吗?
A:工业通信用 BIOS,其他应用可以用 LINUX
47、Q:关于交叉编译方面,AM335X 与传统的 C2000有什么区别?
A:AM335X 一般跑 Linux 比较多, C2000 开发和 MCU 区别不大
48、Q:什么是PRU?
A:可编程实时单元
49、Q:支持什么系统?
A:SYSBIOS Linux
50、Q:SYSBIOS 是开源的吗?
A:部分开源
51、Q:存储空间可以扩展吗?
A:可以的
52、Q:AMI 产品支持 POWERLINK 协议么?
A:支持
53、Q:AM 系列 CPU 有哪些优势?
A:成熟,工业应用广泛,接口丰富,性价比高
54、Q:AMIC 有什么开发板吗?
A:AMIC110 ICE 板
55、Q:AM57XX 中有和 AM3358 引脚封装兼容的型号吗?
A:没有
56、Q:这个有没有现成的 Demo 供参考?有的话请提供链接?
57、Q:用 TI 的 EtherCAT 方案,需要另外缴纳授权费吗?如何交?
A:EtherCAT 不需要付费,免费注册 ETG 会员即可
58、Q:BeagleBone 可以玩这个吗?
A:BeagleBone PRU 接口没有引出来
59、Q:请问这个和西门子专用通讯芯片性能差别在哪里?是否能完全替代?
A:可以完全替代
60、Q:像 EtherCAT 总线是不是适合比如汽车生产装配车间,对机器手的控制呢?
A:是的
61、Q: EtherCAT 网络分层协议与 Ethernet 的区别是什么?
A: EtherCAT 是在 Ethernet 基础上实现的
62、Q:TI 认为那种协议在工控领域更具备市场领导力?
A: EtherCAT
63、Q:我们之前的 AM335x 的项目可以直接无缝迁移到新的 AMIC 上面吗?还是需要重新设计呢?
A:可以无缝迁移
64、Q:单芯片 AMIC110 只能做以太网通信吗,要控制驱动怎么办?
A:也可以做
65、Q:都哪个型号提供 Android 支持?
A:AM57XX
66、Q:之前的 AM335X 的项目功耗就基本满足条件限制,如果迁移到AMIC上,在电源功耗方面有变化吗,是否需要重新设计电源供电呢?
A:主要需要考虑的是AMIC110,只有300MHZ主频, 看看能否满足性能, 电源不需要重新设计
67、Q:未来 A系列的产品线跑什么系统比较好?
A:看应用 ,实时应用就选 SYSBIOS, 其他的就选 Linux
68、Q:PRU 的开发使用什么语言?
A:C 或者汇编
69、Q:AMIC110开发是在 Linux 还是 CCS 下?
A:开发 EtherCAT 需要 CCS
70、Q:能否对 AMIC 的A8核进行开发?在 CCS 下开发的部分是针对PRU的对吗?
A:A8 和 PRU 都通过 CCS 开发
71、Q:Ethercat 是在TCPIP上面封装的一层协议吗?
A:Ethercat 是在普通的以太网包上加了点内容
72、Q:PRU 和 A8 之间如何通信?
A:共享内存 和互发中断
73、Q:有双核 A9 的芯片吗?
A:暂时没有, 等双核 A53 吧
74、Q:这个支持 CAN 吗?
A:支持 CAN 接口
75、Q:支持无线连接吗?
A:可以扩展 Wi-Fi
76、Q:这个是否可以嵌入到 C2000 系列的处理器,这个协议栈是否开源?
A:有 C2000+AMIC110 的 Demo
77、Q:MIC120 带几路CAN接口啊?
A:2 路
78、Q:支持 RS485 总线的哪些应用协议?
A:profibus
79、Q:MCU 实现和 FPGA 实现各有什么优缺点?
A:MCU 总体成本更低一些
80、Q:支持 SATA 接口吗?
A:不支持 SATA
81、Q:支持 Ehternet/IP 吗?
A:支持
82、Q:这个Sitara上面的工业协议是靠硬件实现的还是软件实现的?
A:MAC 层协议是在 PRU上实现的
83、Q:工业现场总线未来趋势将采用什么总线协议?
A:以太网总线为主
84、Q:支持 miniPCI-E 接口吗?
A:不支持
85、Q:如果支持工业以太网,网卡芯片和 MCU 的连接是什么样的,MII RMII等
A:RMII 方式
86、Q:工业以太网支持吗?
A:支持
87、Q:AMIC120 的内核性能如何,能够支持图形界面吗?
A:不支持图形
88、Q:TI 的 PRU 部分能够支持自定义的通信协议吗?程序如何烧录?是否能支持后续使用IAP升级?
A:可以支持,用C语言编程,正常烧录
89、Q:TI 以太网方案支持光纤吗?
A:这个主要要看 PHY 层芯片吧
90、Q:这种协议栈是否是无线的方式?
A:不是无线方式
91、Q:TI 有合作的第三方做核心板的公司吗?
A:有很多
92、Q:AMIC120 最大能够支持多大的内存?此外存储器接口有哪些?
A:NAND,SD都可以
93、Q:AM437x 支持的 LCD 最大分频率多大?
A:1280x1024px
94、Q:Profibus 和 Profinet 是什么区别?
A:前者物理层是串口,后者是网口
95、Q:以后网口是否会被取代,就像耳机接口一样
A:短期不会
96、Q:以太网/工业协议要认证付费吗?
A:有些协议需要
97、Q:支持什么接口的 Flash
A:NAND SPI
98、Q:现在支持使用 Wi-Fi 协议了吗?
A:要外扩 Wi-Fi 芯片
99、Q:TI 有没有利用 CAN 实现程序在线升级的方案?
A:目前没有
100、Q:TI 的 ARM 对于中小企业会涉及知识产权问题吗?
A:重要资料要签 NDA
101、Q:支持使用 SATA 接口吗?
A:不支持
102、Q:当前从使用方便性和成本,选那种通信总线?
A:EtherCAT
103、Q:在设计时是否可以根据系统要求改变处理器 PRU 中的协议软件?
A:可以修改
104、Q:我想同时使用工业以太网口和LCD接口,是不是 AM335x 系列的就不能实现?
A:如果 pin 脚使用不冲突,是可以实现的
105、Q:Powerlink 总线主要应用那种方式?载波?
A:也是以太网呀
106、Q:PRU 和 ARM 之间交换数据,除了提到的 DMA,还有哪些方式?
A:共享内存
107、Q:PRU 编程有哪些限制?
A:CCS正常编程
108、Q:是否有 AI 功能?
A:不支持 AI
109、Q:AMIC110 兼容其他芯片接口吗?
A:和 AM335x 兼容
110、Q:pl控制器要加这个协议的话是否需要额外加别的模块?
A:不需要
111、Q:Profibus 的授权如何进行?
A:需要支付 License 费用
112、Q:这种新型工业总站,比传统的can,485,mbus,有什么优势呢?
A:这种物理层都是以太网的
113、Q:工业总线包含CAN总线吗?
A:主要是基于以太网的总线
114、Q:新型总站方案,适合用在那种场合呢,汽车总线?工业控制?生产线网络?
A:主要是工业控制
115、Q:AM57x 的以太网接口自身有几个,ARM 核和 PRU 核可以分别引出以太网接口吗?
A:最多可以 6 个,PRU最多可以扩 4 个
116、Q:光纤模块 TI 提供不?
A:请咨询代理渠道,这边主要负责处理器
117、Q:PRU 是指工业通信子系统,主要用于做什么?
A:实现工业通信的mac层协议
118、Q:EtherCAT 必须配置主站么?多台设备可以自动组网通讯么?
A:需要主站
119、Q:EtherCAT 总线要应用的话,需要怎样开展,使用你们的芯片,我们自己开发协议吗?
A:不用再开发底层协议
120、Q:EtherCAT 总线的通讯速率和接口方式以及供电电压如何?
A:请参考 EtherCAT 协议标准
121、Q:TI 有自己的 EtherCAT 主站吗?
A:有第三方主站 Demo
122、Q:A8 价格如何?
A:大概5$-10$
123、Q:AM437X 具有哪些特点优势?
A:性价比比较高的单核 A9
124、Q:AMIC 产品在低功耗方面有优势吗,户外电池供电的情况下
A:几百 mW 功耗
125、Q:SYSBIOS 是什么?
A:TI 提供的 free RTOS
126、Q:AMIC 的功耗几百mW的话,如果做楼宇的温度或热量采集,那还能接受,不知道抗干扰和故障排除方面如何?
A:抗干扰和故障排除,主要是系统设计要考虑吧
127、Q:像工业比如流水线上的复杂多个步进电机,各种执行器,以及好多从属设备,使用那种总线合适点。要求快速,简单。
A:可以考虑 EtherCAT
128、Q:PRU 是个协助理器?
A:可编程控制模块
129、Q:能做电力通信么?
A:电力一般都是 PLC 吧
130、Q:对 Ethercat 有支持的 Demo么?
A:AMIC110 ICE 板子
131、Q:请问 TI 芯片会对中国禁售嘛?
A:目前没有这方面的消息