直播讲师:Denny Yang
直播Q&A:
1. Sitara 处理器支持keil吗?
A:理论上可以,但没有TI官方支持,TI有自己的CCS也很方便,现在是完全免费的。www.ti.com/.../other-toolchains.html
2. 这个处理器的发热量如何
A:AMIC12是单核A9,功耗低。
3. 这个处理器功耗如何?
A:www.ti.com/.../spraca3 可以根据功耗计算表来估算。
4. 请问,最新sitara处理器的型号和推出时间,较旧版的提升在哪里?谢谢!
A:AM6548, 是4核A53的处理器,主要提升在处理器性能更强大和接口更丰富,目前已经在网页上release了www.ti.com/.../description,原型样片已经可以申请了。
5. 还有对电源的要求
A:满足上电时序,电压电流即可,没有特殊要求。
6. PRU-ICSS-EtherCAT_Slave中编译ethercat_slave_demo ,如果程序不在DDR中执行,RAM空间就不够,是什么原因?
A:TI提供的example project是不需要DDR的。片上内存放得下。wiki说明: processors.wiki.ti.com/.../PRU_ICSS_EtherCAT
7. 成本怎么样?
A:官网价格大致在8.50 | 1ku ,具体还和量有关系,可以和相应代理商 和TI销售联系获取具体报价
8. 支持高达多少位的 ECC?
A:-Uses BCH Code to Support 4-, 8-, or 16-Bit ECC – Uses Hamming Code to Support 1-Bit ECC
9. 抗干扰情况怎样?
A:Electrostatic discharge (ESD) Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) ±1000 V Charged device model (CDM), per JESD22-C101(2) ±250 V
10. 目前Sitara系列的处理器支持的RAM是DDR几的?
A:从DDR2 到 DDR4都有,AMIC120支持DDR2,DDR3,DDR3L
11. 目前Sitara系列的处理器支持sata接口吗?
A:个别型号支持,AM57和AM65系列支持SATA
12. 支援多少GB DDR RAM?
A:32bits DATA-BUS, 2GB of Total Addressable Space
13. 是32位还是64位的
A:核是32BITS RISC
14. 可以更精简吗?用在传感器上的,传感器数据用总线发出
A:具体是需要什么总线呢?
15. 各个固件协议都免费吗,请问?
A:TI SDK 提供 评估版本,量产版本根据协议不同,收费情况不同,比如EtherCAT,只要注册成为ETG会员,就可以从ETG免费获得
16. 支持GM以太网吗
A:目前是100M
17. 做EtherCAT从站,与倍孚的110,或者ST的LAN9252,在使用上有什么区别?
A:支持多协议,以后协议升级或者换协议的话,不用修改硬件
18. 开源的ETHERCAT——MASTer那你们实验过吗?
A:有相应参考设计
19. Sitara系列的处理器支持千兆以太网吗?有几个端口?
A:AMIC110和120不支持 Gb,因为是AM335和AM437相应的精简版本
20. 支持的这些协议,有相关的历程吗?
A:官网上有相应的参考设计
21. Sitara 处理器能做到毫秒级的实时响应吗?
A:可以
22. amic120支持千兆以太网不?
A:不支持,目前AMIC120的PRU ICSS 100M,如果千M,可以选AM335x或者AM437x的 CPSW通信
23. sitara 系列产品主要是使用什么内核的操作系统?
A:Linux, TI RTOS, 安卓等
24. 有开发板和例程吗
A:TI 官网上可以申请开发板,有SDK 软件包提供的
25. TI在更高端的A53、A72等方面有什么规划,会不会出4核以上的产品
A:目前有样片的最多是4核 A53
26. 没有DDR,那是芯片内部集成了SRAM?
A:256K L2 RAM/Cache+256K L3 RAM
27. 功耗是不是很高,散热性怎么样?
A:典型应用功耗小于1W,deep sleep 5 mw
28. Sitara 处理器是单核的还是双核的?
A:1到4核都有,具体看哪款,120单核
29. debug工具用什么呀
A:CCS或者LINUX GDB,串口方式等
30. PRU-ICSS硬件可用于两类应用,一类使用PRU进行通用应用处理,另外一类则是通过ICSS实现工业通信应用。怎么来理解
A:通用应用,比如控制IO,链接ADC,工业通信应用主要是基于以太网的通信,如ECAT, PROFINET,或者基本于串口的通信 PROFI-BUS等
31. 目前PRU的编程可以用C语言编程了吗?是不是有专门的编译器?
A:可以用C语言编程,有PRU编译器,安装CCS时可以选择
32. 主频限制在300的想法是什么
A:用在工业通信entry level,这个频率够了,另外有独立的PRU做协处理器,所以总的处理能力是A9+ 4核PRU
33. PRU和ARM 底层功能模块开源的么?开发者后续开发可以直接调用
A:PRU 如果用于是工业通信,提供二进制固件,如果是通用处理,可以自己开发
34. 请问,使用温区是多少度?
A:-40~105
35. am3359 与 amic110 最大差别是什么?
A:AMIC110是精简版,价格便宜些
36. 硬件封装
A:17 x 17 BGA
37. TI 的单独的ARM有没有支持SRIO的,我记得ARM+DSP的系列有支持的
A:Keystone I/II 系列有SRIO
38. 硬件上,110/120是否PIN-PIN兼容?
A:不兼容
39. 110器件是否支持LCD 模块?
A:不支持
40. Sitara是否支持CMSIS的神经计算模块CMSIS-NN。是否可以还支持其他适合边缘计算的框架,有包括视觉识别DL等的的范例吗
A:AM5748 有DL 加速器
41. 如何与C2000控制器结合应用
A:有AMIC110+c2000带DDR和不带DDR的参考设计
42. 这DEMO板子,官方网站有硬件的PCB文件么?
A:有PCB和BOM表
43. 编译AMIC110的DDRless版本,编译一直RAM超限,查询了生成的.map文件,的确超出了,不清楚原因。
A:DDR Less版本对应用代码有限制,好像是不能超过10KB ,您看下这个版本的使用说明
44. 110支持usb 2.0还是3.0?
A:usb2.0
45. 4377支持ETHERCAT?
A:有PRU的就可以
46. 目前AMIC110/AMIC120是否有裸机开发SDK
A:板级驱动程序有,裸机SDK 在规划中
47. XDS100V2仿真器对这种高速处理器的调试,性能方面有瓶颈吗?
A:下载程序慢些,基本够用,做好用XDS200
48. 介绍说可以与C2000控制器结合,能不能发一些这方面资料?
A:TI网站上有,搜一下吧
49. 一定需要仿真器吗?我记得ti的仿真器就是太贵了
A:现在仿真器不贵了。裸跑是要仿真器的。
50. 有没有开发板可供参考?
A:www.ti.com/.../toolssoftware
51. AMIC1XX 能做EtherCAT Master吗?速度和硬件资源够吗?
A:master可以选AM335x
52. 主流ARM11内核的芯片有哪些
A:ARM11本身就不主流了。
53. am4377 pru做实时应用,还是只能linux+pru子系统还得+实时核咯?
A:EtherCAT是跑的TI的
54. 目前Sitara 内部是否有总线的协议栈,这样便于开发高速总线
A:有。
55. 能耗是多少啊,发热量大吗?能否满足密闭环境无风扇使用
A:可以。
56. 这是款通用型的MCU吗?还是特殊场合?
A:通用的
57. 这款芯片功耗大么
A:不大。
58. 請問 TI MCU 的那些晶片單元, 是支援數學微分, 積分, 篇微分, 超越函數等, 高等工程學運算?
A:这是软件实现的,目前没有这种加速单元的芯片。
59. 目前acm120好像没有自己的开发板
A:可以用AM437x
60. 同样是A9,对于AM437X的处理器有什么差异
A:一样。
61. 最高主频是多少
A:300MHz,如果要更高频率,则选择AM437x
62. TI在长三角有哪些大的代理?
A:TI的代理不分区域。
63. 原来的ice,基于am3359的开发工具也可以实现响应的评估吗
A:应该可以的。只要有把PRU的网口引出来。
64. 请问TI-RTOS在110或者120上跑,可以不扩展DDR吗?
A:可以的。
65. 与AM437X在硬件上与软件上的兼容性怎么样呢?
A:完全兼容。
66. 是否可以支持汽车级
A:没有Q1级的。温度范围可以。
67. Pru 串口波特率一般设置多少?
A:根据需要。最高115200.
68. AMIC120的AD有几路通道,分频率多少位的?
A:2个8ch
69. 功耗低吗?可否用在 便携 移动的 工业控制设备上。
A:功耗低,可以的。
70. AMIC120处理性能怎么样,能同时支持几路千兆以太网?
A:千兆网的需求,则选择AM437x
71. Sitara 处理器可以提供哪些技术支持
A:软件+硬件
72. 也是运行Liux系统么,TI的官方支持的Linux有没有进行优化,这个频率运行会不会吃力?
A:Linux不吃力,Android才吃力。
73. 有支持千兆的么?
A:AM437x,AM335x
74. 最多支持几个网口
A:2个
75. Sitara最高性能的型号是
A:AM6548
76. PRU-ICSS的编程例程有没有,在哪里,是使用C还是汇编方式
A:C和汇编都可以。
77. 请问老师芯片核的参数?
78. 最高可以工作多高频率?]
A:300MHz
79. 437的管脚是不是和120兼容
A:是的。
80. 参考设计与AM437x的是通用的么,DDR最高速度可以达到多少
A:400Mhz DDR
81. 能告诉120的参考设计吗?
82. 工作温度是多少呢,放置在户外需要注意什么
A:-40 to 105
83. 在手机上有应用吗
A:不是用于手机的
84. 工作温度范围是多少呀
A:-40 to 105
85. 以太网,串行协议支持多少传输数率?
A:千兆,百兆
86. 主要定位哪方面应用呀
A:工业应用。对可靠性,供货期长有要求的应用。
87. 437和120是PIN-2-PIN兼容的?
A:是的
88. 咱们开发过程中有技术支持吗
A:有。chinae2e, e2e.ti.com
89. AMS3352芯片不上系统,裸跑可以吗
A:可以的。
90. PRU-ICSS与A9的通讯采用的是什么方式
A:内存共享。
91. DDR最大支持多大的?
A:2GB
92. PRCM也是支持IPC的么,可配置哪参数
A:PRCM与IPC不是一个东西
93. PRU的代码可以在系统更新吗?
A:这是软件层面的,可以。
94. 437和的参考板子,换上120的CPU的话,是不是相关的通讯软件就能运行
A:是的。
95. AMIC120的ARM和PRU的存储位置是分着的吗?,可以直接通过网口升级更新吗?
A:可以。