大家好,
目前使用的是米尔科技的BSP,uboot为2016.03版本,kernel为L4.1.18,目前开发板上的网卡电路都是跟米尔科技一样,也是AR8035,但是在uboot中无法ping通。
1.AR8035推荐VDD33/AVDD33范围为3.14v-3.47v,最大绝对定额为3.8v,实际测量为3.28v-3.52v,虽然不在推荐范围,但未超过最大定额,不知道这个有没有问题?
2.AR8035推荐DVDDL/AVDDL范围为1.04v-1.17v,最大绝对定额为1.6v,实际测量稳定在1.04v-1.28v,偶尔出现960mv,不知道这个是否也有问题?
3.MDIO为1.5k上拉3.3v,米尔科技未接,我们也没接,这个应该不影响。
4.另外AR8035是否有上电时序要求呢?查看手册好像只说需要一个3.3v即可,没有明确提到,复位有时序,但不知道这个是否是上电时序,目前测量reset脚感觉不受控制,查看米尔科技AR8035的reset为WARMRSTn ,但是软件定义的为GPIO0_19,两个也是没有一致,所以也不知道这个reset控制的是什么?
请各位TI大神协助,谢谢