你好,
我司最近开发一款人机控制面板,使用的是AM3352BZCZ60。目前所有功能电路已经调试完毕,可以正常使用,但是抗静电干扰极差,一受静电干扰就会导致芯片重启,重启后蜂鸣器会响,以太网的灯会闪一下。即使在隔着产品1米处进行空气放电,都会导致AM3352重启。使用示波器测试电源,并没有发现有异常掉落的现象。测试AM3352的PORZ引脚以及warm resetn引脚,PORZ引脚在受到静电干扰时没有出现低电平,而warm resetn在受到静电干扰后会出现5us低电平。尝试在warm resetn引脚处在上电后加入一个电容,将warm resetn在受静电干扰时保持为高电平,但是芯片仍会重启。目前将产品接PE,不接PE,将PE连GND和PE不连GND等各种方法都试过了,但是仍然会出现微弱的静电干扰就会导致AM3352重启的现象。请问AM3352会是什么原因导致的重启?以及有什么好的解决方法?