AMIC110 SDK 评估堆栈实现Profibus相关问题,询问.

问题1:

http://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/PRU-ICSS-PROFIBUS-SLAVE/latest/index_FDS.html

PRU-ICSS Profibus Slave Windows Installer

该网址下载下来的解压后通过配置脚本生成的profibus_slave Project  能否实现profibus slave这样的功能?DPV1能否可以达到?

按照说明文档里面该APP仅能完成 通过提供的UART接口配置从地址的功能.

问题2:

将生成的Project 导入到CCS9.1中编译生成.out文件如何烧录到AMIC110上?烧录选项是否有特殊要求?是否需要烧录到特定核心?

比如Pru0/1or A8上. 如果是,那么如何修改烧录的相关配置选项?

15 个回复