攒了几天问题比较多,一起发上来了,麻烦专家耐心解答,谢谢~
1.c6472和c6678两个器件的srio外设除了个数上一个2个一个是4个不一样之外,有没有什么其他不同的地方,比如说硬件结构或者功能,操作方法是否一样。为什么两个开发板的SRIO示例程序差别很大,c6472的SDK中示例简单一些。在c6678上能不能用6472例程的那种操作方法。
2.两个芯片的例程都是自环测试。这种SRIO自环和SRIO和其他设备通信有何区别。。如果我想把例程改成与其他外围设备通信,需要修改哪些内容。只取消自环模式的值就可以么?
3.例程里面,对CPPI和QMSS的操作是什么意思,CPPI和QMSS的功能是什么
4.c6678的例程中使用的BIOS系统,程序量较大,移植到我的工程里也不方便,有没有更简单的示例工程,只包含基本的SRIO操作,方便移植到其他工程里。
初用该芯片,问题比较多,专家辛苦,劳烦尽量详细解答一下。
致礼!