用CCS3.3下载仿真没问题,说明硬件连接没有问题,换CCS4,安装了驱动,按seeddsp官网下载的帮助文档操作,debug active project时出现如图问题,硬件连接是没问题的,请问该如何处理?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
和GEL文件没有关系,您可以在CCS-->tools-->GEL Files中Remove该GEL文件。
请按下面步骤做一遍。
1、按照SEED说明书安装仿真器驱动。
2、打开CCS。
3、CCS-->VIEW-->Target configuration->New Target configuration,选择你的仿真器,打勾,save,用鼠标右键点该configuration选Launch selected configuration,这时候开始CCS连接仿真器,该步不能完成估计仿真器和仿真器驱动有问题。
4、点击CCS-->Target-->Coneect Target,连接开发板,该步不能完成估计开发板有问题。
如果上述不成功,同时也建议下载最新的CCSV4,试一下。
我重装了CCS4,现在可以了,能进入debug界面。
但运行不了,装载进去后运行光标在main里面一行代码处(非main函数的第一行代码), 按F5,F6看到运行了一下,但光标还是在那一行没有动,这个程序我在ccs3.3下面debug是没问题的。不知道是哪里设置不对。
需要说明的是我的DSP里有个bootloader程序,我现在debug的是应用程序,这个bootloader程序可能已经被Erase了,但是这不影响应用程序的运行,在ccs3.3下是一切正常的。
请问是哪里设置不对吗?