在《DMC MATH_v13.1.pdf》中的RMP_CNTL描述中,有如下设计举例
在例子中,目标值是1000,从最后的计算ramp time理解,爬升到目标值得时间等于TargetValue X Td。这是为什么呢?
爬升到目标值的时间t觉得应该等于(TargetValue/步进量)XTd
可是如果这样理解的话步进量又是多少呢?为什么文档里设定的步进量是_IQ(0.0000305)呢?这里的_IQ又是IQ的什么格式呢,是IQ多少呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在《DMC MATH_v13.1.pdf》中的RMP_CNTL描述中,有如下设计举例
在例子中,目标值是1000,从最后的计算ramp time理解,爬升到目标值得时间等于TargetValue X Td。这是为什么呢?
爬升到目标值的时间t觉得应该等于(TargetValue/步进量)XTd
可是如果这样理解的话步进量又是多少呢?为什么文档里设定的步进量是_IQ(0.0000305)呢?这里的_IQ又是IQ的什么格式呢,是IQ多少呢?
您好 请问您是不是之前问过我AD7656的MATLAB模型设计开发的那位朋友
我去年年底在换工作 没顾上恢复
今年春节前我买了一家叫M新动力的淘宝店铺的28035控制板 IR2136驱动板 48V200W4对极永磁同步电机 这家是基于2.1套件的例程修改的 开发板设计参考的官方套件 我在春节后一周内完成了速度和位置的代码学习
我们这边做项目也不是用单独一个C2000 我们是C2000+FPGA的结构 数据采集是FPGA控制片外AD做的 算法需要用采集值的时候去FPGA对应的地址取数据就可以 和读寄存器是同样的过程
如果您是28335并口控制外部AD 首先应该调试并口通信 这个不难 按照官方环境下的例程和AD芯片的时序要求配置并口就行了