用的是CCS 5.5 WIN10系统
dsp是2812 仿真器是XDS100V1
测试的时候test connection显示正常,如图1所示
但是debug的时候,报错,显示
Error connecting to the target:(Error -1155 @ 0x0)Device may be operating in low-power mode.
求助到底是哪里的问题,怎么解决
TI的忠诚粉丝!
回复 mangui zhang:
请您看一下TI WIKI页面的说明以及相关的帖子
If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
若是回复解决了您的问题,请点击“是”确认答案。谢谢!
回复 Susan Yang:
你好,在贵公司另一个员工帖子下面看到此回复,请问具体如何操作?
目前板子无法与电脑连接,下一步也无法操作,如何在tools里面选择on chip flash,把芯片解锁呢?