USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (44.0)硬件已经计算过可以到50A
当设置 USER_MOTOR_MAX_CURRENT (13.0) 负载增大 可以运行到28A左右 电机不转了 8305不报错
当设置 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 大于当设置(13.0) 负载加大 运行到8A就电机不转了,8305报错,8305寄存器03 的D10 被置位为1
为什么设置大一点8305就会报错呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (44.0)硬件已经计算过可以到50A
当设置 USER_MOTOR_MAX_CURRENT (13.0) 负载增大 可以运行到28A左右 电机不转了 8305不报错
当设置 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 大于当设置(13.0) 负载加大 运行到8A就电机不转了,8305报错,8305寄存器03 的D10 被置位为1
为什么设置大一点8305就会报错呢?
这是错误信息。
还有一个问题就是 我希望我的电机能在负载大的时候转速下降,力矩增大,是不是让电机工作在力矩模式就可以了?可是如果工作在力矩模式,速度大小是否可调呢?
我出差了 问题找到了,我的稳压电源的问题 输出功率不够。。
谢谢你的回答