由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

28004模拟IO口功能选择

最近调试280049ADC模块有以下几个问题请教:

1、在ADC通道A0管脚上有好几个模拟功能,如下图所示 这几个功能在使用时是否需要寄存器选择,如果用寄存器的名称是什么?

如何让这个管脚功能为A0或者B15还是不用配置内部直接连接在一起的?

2、目前我同时使能ADCA的A0和ADCB的B15通道,查看手册上是一个管脚,但ADC转换结果却不一样请问为什么,ADC转换时间配置完全一样?调整电压两个管脚的ADC结果均发生变化。

4 个回复