这些天调试DRV8301-69M-KIT套件,在论坛里提问了一些问题,其中就包括SCI问题,在该帖中,我已经在后续说明了,SCI调试已经通过。
不过现在新问题来了,现象是:
调试时候采用的是flash build模式,即写入flash。debug过程中SCI收发均没有任何问题,很好;同时,便于调试,启用了timer1,作为辅助调试/观测用,time1中断服务程序执行LD2闪烁。
问题还是出现在重新上电。断开所有电源后,上电顺序为套件底板上电,然后仿真线插入USB,LD2开始闪烁,程序已经执行;但是,SCI没有工作,不管是收还是发。
在插入仿真线时候,我注意到,指示串口数据的D2和D3闪烁了一下。因此上述问题,是否与上电过程中仿真硬件尤其是USB转串口,USB仿真等初始化有关?这算BUG吗?