芯片是TMS320F28027F,把C2000ware里的Flash28_Api例程,移植到了motorware的lab05b例程里,flash读取版本校验没问题,但加入擦除函数后,程序就跑死了,仿真运行,提示非法访问(Error - 1142 @ 0x0);
1、我把我的CMD文件放在Api例程里跑,擦写正常,所以应该不是CMD文件问题;
2、用Flash_ToggleTest()测试频率,输出波形为30K,不是手册里提的10K,所以Flash Api的频率不对;请问这里的频率与哪里的设置相关?是PLL的设置吗?
折腾了好几天了,一直没解决这问题。希望得到答复,万分感谢!